This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS721:稳压器最大 输出电压

Guru**** 2508625 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/790491/tps721-regulator-max-output-voltage

器件型号:TPS721

在数据表电气特性页面中、提到了测试条件:

TPS72101DBVR 的最大输出电压是多少?

数据表页是否指定最大值 电压或输出电压容差、还是两者兼而有之?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seppo、

    TPS721系列(TPS72101)可调电压的最大输出电压为2.5V。 这显示在输出电压范围参数中。

    TPS72101的输出容差为设定电压的+/- 3%。   

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 压降电压规格有点令人困惑、但还可以。