This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24740:TPS24740为每个栅极引脚驱动5个 CSD16570

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS24740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/790708/tps24740-tps24740-drive-5pcs-csd16570-for-each-gate-pin

器件型号:TPS24740

您好、专家、

工程师正在开发高功率服务器 PSU。

输出功率为12V、电流为120A、并将具有5个 CSD16570 Oring FET 并联。

工程师想知道 TPS24740是否支持为每个栅极引脚驱动5个 CSD16570。

此致、

黎家祥

 

现场应用工程师

德州仪器台湾有限公司

O:+886-2-2175-2582

M:+886-909-262-582

电子邮件:Eric.Lai@ti.com  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    是的、TPS24740可以并行驱动5个 FET。
    请使用设计计算器检查您是否具有良好的 SOA 裕度。