This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5121:帮助查看原理图

Guru**** 2391025 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/789491/lm5121-help-to-review-the-schematic

器件型号:LM5121

尊敬的 E2E:

我们是否可以为您提供支持、以便将原理图作为附件进行审阅?

工作条件:

Vi = 24V

Vo = 54V/4A

FSW=200kHz

e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-_5F00_-01_5F00_BOOST.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    原理图的输入电压范围是多少? 我需要知道最小输入电压。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    这是24V 电源输入。 我认为容限应该在+/-10%以内。

    BR、

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    现在、负责的工程师已经离开了。 我们将在4月10日之前答复。
    此致、
    EL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、El、
    只需在4月10日之前软提醒查看请求并回复。
    客户今天再次推我。

    BR、
    Jason