请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC27714 您好!
这 是一个使用 C2000的三相电机驱动器项目。
在测量高/低侧 MOSFET 的 VDS 时、我们发现每次测量的 VDS 压摆率都不同。
U 相:
CH3:高侧 Vgs
CH4:低侧 Vgs
M :高侧 VDS
低侧情况相同。
发生这种情况的原因是什么? 这是问题吗?
谢谢你。
C.T.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.