This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27714:死区时间内 VDS 压摆率不同

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/790582/ucc27714-vds-slew-rate-different-during-the-deadtime

器件型号:UCC27714

您好!

这 是一个使用 C2000的三相电机驱动器项目。

在测量高/低侧 MOSFET 的 VDS 时、我们发现每次测量的 VDS 压摆率都不同。

U 相:

CH3:高侧 Vgs

CH4:低侧 Vgs

 M :高侧 VDS

 

低侧情况相同。

发生这种情况的原因是什么? 这是问题吗?

谢谢你。

C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 CT、
    感谢您关注 UCC27714。 您显示的波形不是问题、它表示负载在不同负载电流范围内运行。 如果在开关期间峰间电流始终为正(始终高于0)、则将观察第一个图中的波形。 当低侧开关关断时、电流将继续流入低侧器件的体二极管、直到高侧导通、这种情况通常会导致相对较高的 dV/dt。 图2和3显示了开关节点中的电流在纹波谷值为负。 在这种情况下、当导通开关关闭时、VDS 将转换、根据 dV/dt 和死区时间、VDS 可达到零电压开关。 dV/dt 取决于开关关断时开关节点中的电流电平。

    这些波形看起来正常且非常干净、我不会担心观察到的不同 dV/dt。

    请确认这是否能解决您的问题、或者您可以在主题中发布其他问题。
    此致、
    Richard Herring
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    明白了、感谢您的详细解释!

    此致、
    C.T.