This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A16:TPS7A1601作为 LED 链的电流源

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A16, LP38693-ADJ
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/790694/tps7a16-tps7a1601-as-current-source-for-led-chain

器件型号:TPS7A16
主题中讨论的其他器件: LP38693-ADJ

大家好、团队、

TPS7A1601是否可以用作5...10mA 的电流源和50V 的电压、与 TIDU922A 中所示的 LED 原理图类似

您能否提供此类应用的原理图?

此用例是否还需要输入和输出电容器?

谢谢、此致、

Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hans、

    50V 是 TPS7A16的输入是正确的吗?

    虽然应该可以将 TIDU922A 中的相同概念应用于 TPS7A16、但请记住、我们尚未尝试过它、因此建议进行原型设计。 主要区别在于 TPS7A16的基准电压为1.193V;因此、在进行计算时、应使用1.193V 电阻器、而不是 LP38693-ADJ 的1.25Vadj。

    输入和输出电容用于确保线性稳压器的稳定性。 因此、它们是必需的。

    非常尊重、
    Ryan