This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400-Q1:您能否将相位堆叠在一起以实现更多的 Iout?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/790762/tps65400-q1-can-you-stack-phases-together-for-more-iout

器件型号:TPS65400-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS65400

大家好、

我知道一些降压转换器、您只需将 Comp 引脚绑定在一起即可将两个或更多个堆叠在一起、从而创建一个双相转换器。 这可以通过 TPS65400实现吗?  

客户要求 Q100和 PMBus、这是我们在整个产品系列中同时拥有这两种器件的唯一器件。 但它们需要更多的输出电流。

谢谢、

Brian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、脑

    TPS65400在电流共享功能上更加强大。 CH1/2 (4+4=8A)、CH3/4 (2+2=4A)可通过寄存器分别配置为电流共享模式。 有关详细信息、请参阅数据表第8.4.3章。

    此致、
    Hao