请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25713 大家好、
当 BQ25713 OTG 模式被禁用时、BQ25713在 Vbus 通道上有内部放电路径吗?
在我客户的应用中、PD 电源对 Vbus 有要求、这需要 Vbus 在600ms 内降至0.6V 以下。
如果需要更多说明、请随时咨询。
Wilson
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.