This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:关于振荡器(而非晶体)的连接。

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS659037

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/788699/tps659037-regarding-the-connection-of-the-oscillator-not-the-crystal

器件型号:TPS659037

您好!

我对 TPS16903的 OSC16MIN 输入有疑问。
将振荡器(不是晶体)连接到 OSC16MIN 输入端时、3.3V 产品是否存在问题?


此致、

Koji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我犯了一个错误。 这是一个 TPS659037问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koji-San、
    OSC16MIN 引脚是 VRTC I/O 电源范围的一部分。 1.85V 是最大输入电压。
    否。您不能在此引脚上使用3.3V 振荡器。

    如果您有任何疑问、请参阅数据表部分(4.3建议运行条件、在 VRTC 数字引脚下)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Gordon、

    感谢您的支持。


    此致、

    Koji