This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61372:需要知道实际的自举电容

Guru**** 2779745 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/790798/tps61372-need-to-know-actual-bootstrap-capacitance

器件型号:TPS61372

团队、

我有一位客户在 他们的设计中考虑 TPS61372、但空间有限、因此我们尝试获取有关以下方面的更多信息:自举电容器所需的实际电容是多少、电压是多少(考虑到直流电压偏置导致的电容压降)?  数据表显示它需要20~200nF、但这是一个相当宽的范围、如果可能、我们希望使用0201尺寸的电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carolus、
    可以使用0201封装电阻器。 例如 GRM033B31A104KE84。 该电容器具有大约50nF 的有效电容、范围为20nF~200nF。