This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:参考设计 EN2引脚混淆

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/790421/bq51050b-reference-design-en2-pin-confusion

器件型号:BQ51050B

尊敬的支持

我计划将 BQ51050B 仅用作无线接收器(不是墙上适配器)

对于 EN2引脚(在引脚说明中)、数据表显示:

用于设置无线电源和有线电源之间的优先级。 EN2电平启用有线充电
如果存在 AD 输入电压、则拉电流。 EN2高电平禁用有线充电源和无线电源
如果存在则启用

但在参考原理图(TIDA00669)中、它显示 EN2引脚被拉、其中其 AD 引脚也连接到0V

查看参考原理图、可以看到它似乎只能用作无线设备、不能与电源适配器兼容。 那么、为什么 EN2引脚被连接至低电平(0V)

如果需要将其连接至高电平、则哪个引脚/电压?

此致

ns

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    感谢您将问题发布到论坛、很抱歉造成混淆。
    对于仅支持无线电源的解决方案、请将 AD 和 EN2的接地端连接到低电平。 广告可以保持开放、但我不推荐它。

    如果同时使用有线和无线、则将 EN2拉至高电平并将 AD 连接到 USB 输入。 将 EN2拉至大于1.3V、最大值为7V。