This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A78:输入范围

Guru**** 2390730 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A78
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/790804/tps7a78-input-range

器件型号:TPS7A78

关于 TPS7A78、我在数据表中看到、突出显示的输入电压范围为70至270VAC。 我知道 CS 和 Rs 会影响最大交流电源电压、因此:

  • 此器件是否可以通过特定的 CMR 配置支持347至480VAC 输入?
  • 另一方面、它能否支持24VAC 输入?
  • 如果是、无论在哪种情况下、都需要了解器件的性能/功能吗?

谢谢、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    请参阅以下我的回答:

    • 此器件是否可以通过特定的 CMR 配置支持347至480VAC 输入? *限制较高交流电压的唯一因素是高电压电容器本身。 CS 电容器会降低高电压、并形成交流电流源、我们将对其进行整流和钳位。 我最近发现、Vishay 具有额定电压为440Vac 的 MKP338系列、但我们尚未对其进行测试。
    • 另一方面,它能否支持24VAC 输入?*在这里,我们遇到了脉冲峰值之间的间隙问题。 在24VAC 且输出电压为5V 时、我们需要 SCIN 引脚为高达~22V 的电压充电。 我们在设计该器件时未能很好地用于24VAC、因为这需要稍微不同的架构。  
    • 如果是、无论在哪种情况下、都需要了解器件的性能/功能吗? *主要的问题是确保您的电流额定值符合交流输入,并且 Rs 大小符合 MOV/TVS 的最大钳位电压。 这是 VACCLAMPMAX/2.5A。 如果您在 TPS7A78之前已经有电路钳位浪涌、则 Rs 应为峰值交流电压除以2.5A。 (我们建议流入 SCIN 的最大浪涌电流为2.5A)。

    数据表和用户指南中强调的一个要点是、当您测试全桥模式时、请勿尝试使用接地示波器进行探测。

     

    我希望这能回答你的问题。 如果没有、请告诉我。

     

    此致、

     

    John