This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4040-N:温度范围内的电压稳定性

Guru**** 2529150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4040-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/790774/lm4040-n-voltage-stability-over-temperature

器件型号:LM4040-N

尊敬的 Sirs

我打算使用 LM4040N 电压基准。  过去、由于存在相反的温度系数、我已将一个二极管与齐纳二极管串联、以在整个温度范围内实现更好的电压稳定性。  信号二极管放置在齐纳二极管和回路之间、阴极朝向回路。  这是否适用于使用此器件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dennis、

    只有当您的假设正确、器件具有相反的温度系数时、这才有效。 否则、添加其他与温度相关的器件可能会因温度而导致更多误差。 当性能随温度变化而变化时、我们建议使用更好的等级型号。 对于 LM4040-N、请使用 A 级以获得最佳的反向击穿电压温度系数、然后您可能不需要在设计中添加其他器件。

    如果您有其他问题、请告诉我。 谢谢!

    Michael