Other Parts Discussed in Thread: BQ24103A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24103A 大家好、
客户正在其项目中使用我们的 BQ24103A、他们会收到一些有关特性状态引脚的问题。 下面是它们的电路。
当它们将电源连接到具有电池特性的 J13时、状态输出引脚 STAT1 (引脚2)、STAT2 (引脚19)、PG (引脚5)始终处于待机状态、即(STAT1=L、STAT2=H、PG=L)。 这是否正常? 您能否对以下电路发表一些意见?
谢谢、
将会