This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24103A:充电状态输出异常

Guru**** 2644295 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24103A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/789404/bq24103a-charge-status-output-abnormal

器件型号:BQ24103A

大家好、

客户正在其项目中使用我们的 BQ24103A、他们会收到一些有关特性状态引脚的问题。 下面是它们的电路。

当它们将电源连接到具有电池特性的 J13时、状态输出引脚 STAT1 (引脚2)、STAT2 (引脚19)、PG (引脚5)始终处于待机状态、即(STAT1=L、STAT2=H、PG=L)。 这是否正常? 您能否对以下电路发表一些意见?  

谢谢、

将会  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将、

    即使连接了满电量电池、充电器也会报告正在充电、对吧? 充电器可能需要完成其终止检查例程。 如果蓄电池放电至低于再充电阈值、它是否会重新开始充电并正确终止? 如果拆下电池、IC 是否正确报告电池缺失?

    此致、
    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff;

        感谢您的回复、 这是 WPI FAE Paul Shang、 我的客户遇到了上述问题、现在是 STAT1、STAT2、PG 引脚、表示正常。

       但是、客户发现一个问题, 充电完成后、拔下适配器并 立即插回、它将再充电5-10分钟 、直到 重新指示充电完成。  是否有办法消除这种再充电过程 或缩短再充电时间? 谢谢!

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Yue:

    充电停止后、电池放松(降低阻抗)。 为了缩短再充电时间、您可以降低终止电流(这将略微延长初始充电时间)。

    此致、
    Jeff