This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53353:TPS53353 OCP 最大阈值

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53355, TPS53353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/790603/tps53353-tps53353-ocp-threshold-of-maximum

器件型号:TPS53353
主题中讨论的其他器件:TPS53355

大家好、期待

通过 DS 检查、OCP 典型值为26A。 如果我们要使用7.3.6段的公式设置30A OCP、它是否正常?

此致、

Mark Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、

    它取决于几个变量。 VTRIP 不应超过1.2V。因此、您需要知道 Vout、Lout、Vin 和 FSW、才能计算 OCL VTRIP 和 RTRIP。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 John、

    如果将 Vtrip 设置为1.2V 以上、是否有风险?


    此致。
    Mark Chen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    该文档未提供有关上限的任何详细信息。  只要不超过绝对最大值7V、器件就不会受到永久损坏。  让我看看我是否能找到详细信息。  在任何情况下、不保证电流限制功能在 VTRIP > 1.2V 的条件下运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、

    如果 VTRIP 高于1.2V、TPS53353将不会损坏。未指定或保证 VTRIP > 1.2V 时的性能。 如果您需要更高的电流、请查看 TPS53355。