This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3911过压保护电路

Guru**** 2516130 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24123, BQ40Z50-R2, BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/789548/ucc3911-overvoltage-protection-circuit

主题中讨论的其他器件:BQ24123BQ2945BQ40Z50-R2BQ4050

您好!

我通过 UCC3911连接了有关过压保护的电路设计。 您能否检查一下是否有任何错误? 进行了优化。 我使用2节串联的3.7V 锂离子电池。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    必须学习一些内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alpaslan、
    UCC3911已停产、不是用于新设计的好器件。
    UCC3911周围的一般电路看起来是正确的、但在较大的系统中:
    标记为电池连接器的 H4将连接到 CE、这将禁用电池而不是提供电池连接。
    将 AGND 连接到 R22下方的 H1-2不正确、如果 U6始终启用、则会将充电器电压置于顶部电池上并使底部电池短路。
    必须确保正确实施零件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的反馈!  

    我放置 H4是为了使用其焊盘、因为我将焊接一根导线、直到完成整个部件的组装。 每当我完成焊接时、我都会从该连接器上拔下导线。

    我修复了 R22结束时的问题   

    除了 UCC3911、您还有其他建议吗?对于7.4V 锂离子电池过压和短路保护、您还有什么建议吗?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alpalsan、

    我们有各种二级保护器。

    我做了第一个选择、您可以在 这里找到它。 请根据您的设计参数微调搜索。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 David!

    我已检查您的共享链路并确定 BQ2945xx 为过压保护器。 我的第一个问题是、如何在此配置中确定合适的 NFET 和保险丝?

    另一件事是、我的目标是设计过放电和短路保护电路。 我将使用 BQ24123为电池充电、就像在设计中一样。 然后、我将添加一个电路来进行过放电和短路保护。 您认为 BQ2945xx 可以满足此目的吗?

    我的最后一个问题是、我应该放置一个手动操作的切换开关吗? 例如、当我想为电池充电时、开关的第一个位置将电池和充电器电路与主电路分开。 然后、当充电完成时、我将切换至第二 个位置、以便将带电电池连接到主电路。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alpaslan、
    bq2945是您发现的二级保护器、在欠压或短路方面不会为您提供帮助。
    如果您有足够的 UCC 器件库存、它们应该可以正常工作、请遵循数据表指导。 在较新的器件中、两节电池保护通常附带 bq4050或 bq40z50-R2等电量监测计、也可以在选择工具上找到其他电量监测计。 它们是可配置性更高的器件、但确实增加了监测计的复杂性。
    电源路径控制是您的设计中需要考虑的一件好事。 在某些情况下、您的适配器可能能够为系统供电并为电池充电、而在其他情况下、您可能希望在充电期间断开系统。 您建议的手动开关是一种简单的方法。 电池保护器或监测计通常允许电流流入或流出电池、并且电源路径控制超出其控制范围。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复!

    是的、我有一组 UCC3911、现在我将介绍这个。 但在我的新设计中、我计划使用不同的组合。

    实际上、在充电期间、我希望从我的电路中获得手机行为。 例如、当我们插入为手机充电时、我们不会关闭电源。 因此、我想在没有任何手动控制的情况下为我的设计实现相同的想法。 您是否有这样的想法?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alpaslan、
    与电池保护器相比、电源路径控制通常与充电器或系统更相关。 只要电池处于可接受的参数范围内、保护器通常就允许电流流入或流出电池。
    根据充电器的特性或架构、充电器可能具有更具体的行为。 例如、您不希望电池在拔下适配器时放电到充电器电路中。 有些可能会特别允许适配器为系统供电并为电池充电。
    在其他情况下、系统设计可能会确定产品是否可以在充电时运行。 如果本产品是自走式产品,则可能不想让其从充电器线中拔出。 如您所述、移动电话类似的操作将使同步操作成为理想选择。
    我不是充电器专家、如果您对器件有具体问题、请查看其数据表和相关文档、如果您仍有专门针对该器件型号的问题帖子、并且将分配合适的支持人员。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢! 我将在我的设计的更高版本中考虑它。