This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS549A20:PMBus Vout 设置存储到 NVM

Guru**** 2390730 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS549A20, TPS53659
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/790292/tps549a20-pmbus-vout-settings-store-to-nvm

器件型号:TPS549A20
主题中讨论的其他器件: TPS53659

大家好、

我有一位客户在使用 TPS549A20、并且正在对他们的制造测试执行一些电源循环。  他们一直使用 VOUT_MARGIN 来调节电压、但注意到当他们切换使能以循环通电时、其输出电压会下降到默认设置。 是否有方法使用此器件将设置存储到 NVM?  

我注意到还有 VOUT_ADANTIV调整 命令、您能否将该命令与 STORE_DEFAULT_ALL 一起使用以将寄存器设置存储到 NVM 中?

感谢您的帮助和致以最诚挚的问候、

Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jerry、

    STORE_DEFAULT_ALL [11h](发送字节)将操作存储器的整个内容复制到 NVM 中的相应位置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:  

    感谢您的深入见解。  我忘记在初始帖子中提到过这一点、但实际上我让我们的客户尝试 Vout 裕度、然后执行 STORE_DEFAULT_ALL 命令、他提到在下电上电后、Vout 返回到 Vboot 电压。  他通过完全支持 PMBus 的独立多相器件(TPS53659)对此进行了确认、但是否会对 TPS549A20发生类似的情况?

    我们的另一个产品线提到、它们应使用 VOUT_COMMAND 设置电压、而裕量调节更适合于即时调节。 但是、TPS549A20似乎不支持 VOUT_COMMAND。  是否有类似的方法可以设置 Vout?  

    感谢您的帮助和致以最诚挚的问候、

    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jerry、

    VOUT_MARGIN 和 VOUT_Adjustment 寄存器实际上存储在 NVM 中、可以从 NVM 默认值进行更改、但在 NVM 中设置这些值实际上不会更改输出电压。 发出 OPERATION < 5:2>命令时、电压会改变。