This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5101A:LM5101A 能否在 HO 和 HS 引脚之间支持-2.75V 电压?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5101A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/790744/lm5101a-can-lm5101a-support--2-75v-between-ho-and-hs-pin

器件型号:LM5101A

你(们)好

在客户的系统中、LM5101A 用于驱动硬开关全桥 MOSFET

下面是 HO-HS 上的波形、可以看到-2.75V 负电压。

客户想知道  LM5101A 是否 可以支持该-2.75V 电压? 是否存在损坏此芯片的风险?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:
    感谢您为客户提供 LM5101A 支持。 我看到-2.75V 峰值事件的负电压尖峰在一个示波器分频范围内、我假设每个分频20ns。
    您能评论一下用于捕获此波形的探针吗? 因为是 HO 至 HS、是使用差分探头捕获的?
    我提出的原因是、即使在负尖峰事件结束后、也有一个具有很长持续时间的负电压。 我想知道测量中是否存在一些直流失调电压。
    如果示波器波形准确、由于 HO 的负电压持续时间较长、因此我建议将肖特基二极管放置在靠近驱动器 HO 和 HS 引脚的位置。 确保二极管的 Vf 较低、额定电流为1A、并通过短走线连接到 HO 和 HS 引脚以钳制负电压。
    如果怀疑显示的负电压是测量偏移、请在测量设置中进行确认并提供其他图。

    请确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。
    此致、
    Richard Herring