This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:在 BQ78350中、电流调节为10:1、传导 CEDV 是否起作用?

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/790441/bq78350-in-bq78350-the-current-is-scaled-10-1-does-it-have-an-effect-when-conducting-cedv

器件型号:BQ78350

大家好、

由于电池容量约为130Ah、因此电流和容量会进行调节以在高温和低温下执行放电测试! 这样、它是否会对测试结果产生影响?

如果是、如何处理它? 此类排放测试是否会影响化学 IDS 的匹配?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Annie:
    算法不变。 由于电流按10进行缩放、因此在缩放电流时分辨率会更低。 它不应影响未缩放或电池匹配的温度。