This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:UCC28780

Guru**** 2538010 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/790318/ucc28780-ucc28780

器件型号:UCC28780

Thnx。 我可以 等待星期一。

现在、让我们再提一个关键问题:这些"纹波"消除伪影是否真正指输出纹波消除或开关 机制内部的其他一些伪影。

如果输出纹波中有多个并联、那么实际上、如果输出纹波中有多个并联、那么输出纹波是否可以消除(有效地大大减少)、以便平均而言、如果每个相移具有0、120和240相移、采用代数方法、则总和为0作为一个标识。

在我们使用的许多拓扑中、这就是我们实现输出纹波最小化的方法。 有人还撰写了一篇关于此类主题的博士论文...

让我们进一步探讨这一点。

Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Robin:

    是的、可以通过交错功率级实现输出纹波消除。 不过、我想强调的是、交错功率级不仅需要并联转换器、还需要并行放置转换器(如前所述、功率级之间的开关时序也很重要)。 请让我们讨论在内部交错 ACF 功率级的可能性、并与您联系。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Robin、

    对于 UCC28780 ACF 控制器、我必须与 Ben 关于交错纹波消除的评论相矛盾。 使用 UCC28780的并联转换器无法实现交错、因此无法使用交错来影响纹波消除。

    如您所述、当每个并联转换器的开关频率同步并进行适当的相移时、交错就会起作用。 Ben 的评论来自使用专为交错设计的 PFC 和直流/直流控制器来消除纹波的背景。 通常、这需要对每个电源通道的开关频率进行内部和/或外部同步。

    遗憾的是、UCC28780不是其中之一、因为控制器之间没有同步的配置。 实际上、考虑到拓扑使用寄生电容和电感的谐振的性质、在所涉及的高频下同步具有不同寄生元件的模块将是一项挑战、其中谐振间隔在整个开关周期中占相对较大的比例。 我想这需要一个相当复杂的绕组电路来从外部调整 N 个模块的时序、以实现 AAM 所需的同步、我认为在 ABM 中根本无法实现。

    此致、
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ulrich

    不用担心: 是的,这一点很清楚。 因此、d/s 中提到的"纹波消除"是指未连接到输出的"内部"。

    或者、他们可能使用一个通用的词来描述非常不同的东西。

    但是,这仍然留下了输出是否可以并行的问题,是否可以并行呢?

    仅供参考。

    目前、我们没有需要它的产品。

    现在、我们必须实现至少4个1安培至18安培的转换器、其功率 范围为12V @1安培至5V @18安培

    当我开始使用 XL 计算电子表格时-- BTW 非常有用-- 我注意到一些冲突的行/cols。 我相信他们知道他们。

    是否有新的版本、这些版本不会出现?

    我将完全信任电子表格 calc -因为我没有时间重做板!

    输出功率是否有低于该值的下限、ZVS 或高效运行是否不再有用? 例如、380V 电压下的5V @1安实际上并不具有吸引力。  

    一些电感器值在低侧看起来有点像。 但是、我必须假设它们是可以的、对吧?

    在微调 器件上、分流阻尼 R-L 看起来很奇怪! 几欧姆(有时几米欧姆)和极低电感器的值 可能会严重影响小型输出低电感器的滤波、对吗?

     不过、在我去 PCB 制造厂之前、我们必须解决所有这些问题、我希望这种及时的支持能够继续下去。

    我将在本周获取 EVM。 我们一定 会探索我们的磁性元件和输出功率等

    Thnx 很多

    R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Robin、

    如前所述、UCC28780数据表中的任何位置都没有提到"纹波消除"。 在对同名的另一个线程的答复中、我上次提到了有关"纹波补偿"的部分。

    我想借此机会请求为您拥有的每个不同主题或问题使用唯一的主题名称或标题。 尽管它们都与 UCC28780相关、但使用相同的名称提出多个问题和发布帖子将会变得非常混乱、无法直接保留这些问题的回复和后续帖子和分支。 例如、我也已经回答了您的问题、即这些输出是否可以并联。 由于线程名称相同、因此您可能忽略了它。

    对于有关 Excel 工具的问题、您能否指明(在具有唯一名称的新线程中)您发现哪些行和列存在冲突。 我们网站上当前的工具是最新版本。 如果有问题、我们希望解决。

    对于 ZVS 操作、我同意5W 通常不具有吸引力。 我想我之前也提到过这条线路上的一些东西。 基本上,对 ZVS 并无实际限制,这只是一个经济考虑因素。 用户可以接受或拒绝实现 ZVS 和泄漏能量回收的复杂性和成本、具体取决于他们是否认为其应用很有价值。

    低电感值通常表示高开关频率运行。 用户可选择最小频率、计算器会生成电感值以实现该值。
    弱阻尼分流电感器不用于滤波、而是用于阻尼输出滤波电感器(Lo)和次级钳位电容之间的谐振。 它应该只承载总输出电流的一小部分、因此它的电阻应该大大大于 Lo 的电阻。 LO 应具有尽可能低的电阻、以降低损耗。 分流电感器提供了一些部分阻尼测量、但不是关键响应或过阻尼响应、以避免增加任何显著损耗。

    此致、
    Ulrich