This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40304:软启动时间

Guru**** 2501625 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/790764/tps40304-soft-start-time

器件型号:TPS40304

大家好、

我的客户想知道红色线标记为下图的延迟时间、我们无法在数据表中找到答案、任何人都能在这种情况下提供帮助吗?

非常感谢。

陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    文森特

    它不是延时时间、而是电压偏移。 内部软启动电压(VSS_INT)比 EN/SS 引脚上的外部电压低0.8V (典型值)。