您好!
我想询问 TPS62142RGTT (直流/直流转换器 ) EN 输入的阈值电平。 "采用3×3 QFN 封装的 TPS6214x3V 至17V 2A 降压转换器"文档中未明确规定该器件。
我从本文档第7.5章的表格中收集到、 如果施加的电压 VH 为0.65V (典型值)至0.9V (最小值)、则输入视为高电平?! 如果 VL 为0.45V (典型值)至0.3 (最小值)、则视为低电平?!
那么、如何解释这一点呢? 要启用直流/直流转换、EN 输入电压应为多少?要禁用转换器、EN 输入电压应为多少?
我的问题是、我的外部15V 电源在关闭后仍保持大约5V 一段时间、并导致错误关闭使用内部 TPS62142RGTT 和 TPS62143RGTT 直流/直流转换器的器件。
两个直流/直流转换器非常好、可以使我的器件保持开启状态。 即使外部电源关闭了一段时间也是如此。 因此、当外部电源关闭而不是完全关断时、我也会经历硬件复位。
作为一种潜在的解决方案、我希望将直流/直流转换器的 EN 输入连接到电阻分压器、因此当外部电源降至低于特定电平(例如5V)时、直流/直流转换器将被禁用。
请提供建议!
感谢你的帮助!
此致、
Nick