This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25708:断开直流电源后、REGN LDO 保持导通状态。

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/789886/bq25708-regn-ldo-remains-on-after-disconnecting-the-dc-source

器件型号:BQ25708

你好!

充电器仅从电池启动。 充电器处于低功耗模式、LDO 保持关闭、静态电流最小。 当一个输入源插入时、充电器打开 LDO、 静态电流相应增加。  但是 、当输入源断开连接时、无论我做什么、LDO 都将保持开启状态。
当 输入源 断开时、如何以最小静态电流(LDO 关闭、Iq =~30uA)将充电器转换为低功耗模式?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、Sergey、

    当您进入仅电池模式(输入断开)时、请通过 I2C 寄存器禁用低功耗模式。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    通过 I2C 寄存器禁用低功耗模式以启用低功耗模式? 你确定吗?  遗憾的是、这也不起作用(Vregn = 6.05V、Iq =~700uA)。

    我使用的命令序列:

    1.通过电池加电、不使用 BATFET:

    delay_1sec ();

    SMBus_write (0x32、0x8000);                   /* EN_HIZ = 1 */

    delay1ms (10);

    SMBus_write (0x12、0xA202);                   /* EN_LDO = 0 */

    delay1ms (10);

    SMBus_write (0x30、0x8210);                    /* EN_IBAT = 1、AUTO_WAKE_UP = 0 */

    delay1ms (10);

    SMBus_write (0x31、0x2F7);                     /* EN_ICHG_IDCHG = 1 IBAT 引脚作为充电电流*/

    delay1ms (10);

    SMBus_write (0x35、0x2005);                    /* EN_ADC_VBAT = 1、EN_ADC_ICHG = 1*/

    delay1ms (10);

    2.连接直流电源后,开始充电:

    SMBus_write (0x12、0x2202);

    delay1ms (10);

    SMBus_write (0x32、0);                         /* EN_HIZ = 0 */

    delay1ms (10);

    SMBus_write (0x14、CHARGE_CURRENT);

    delay1ms (10);

    3.断开直流电源时停止充电:

    SMBus_write (0x32、0x8000);                   /* EN_HIZ = 1 */

    delay1ms (10);

    SMBus_write (0x14、0);

    delay1ms (10);

    接下来应如何启用低功耗模式(Vregn = 0、IQ =~30uA)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、Sergey、

    您提到未使用 BATFET。 您能否提供定制板的原理图?

    您能否在以下三种情况下提供充电器 I2C 寄存器的转储(读取):
    1) 1)初始仅电池模式、一切正常
    2) 2)当您应用输入电压适配器且 LDO 打开时
    3) 3)当您移除输入适配器且 LDO 保持开启状态时


    此致、
    Joel H