This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:输入和充电电流 ADC 读数在短时间内正确、然后大约1/2错误。

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/790033/bq25703a-input-and-charge-current-adc-readings-correct-for-a-short-time-then-wrong-by-about-1-2

器件型号:BQ25703A

您好!

我正在为 STM32G0和 BQ25703A 开发 C 驱动程序。

https://github.com/AlexKlimaj/LiPow-Firmware/blob/master/Inc/bq25703a_regulator.h

github.com/.../bq25703a_regulator.c

大部分情况下、一切都正常。 电流读数相对准确且稳定在2A 以下。

但是、一旦我开始将充电/输入电流推至2A 以上、电流读数将在短时间内保持正确、< 30秒、然后在大约1/2之后读数将错误。 他们一直保持这样的状态、直到我停止充电一段时间、然后再次开始充电。 它们在短时间内都是正确的、直到它们错误为止。 如果我在停止和开始充电之间等待的时间不够长、它们仍然是错误的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿 Alex、

    这是在定制板上还是在我们的 EVM 上? 如果在定制电路板上、您能否提供原理图?

    您能否提供有关测试设置的更多详细信息? 即输入电压、电池电压、电池节数设置、系统负载、ILIM_HIZ 电压等?

    最后、您能否提供充电器写入和读取内容的寄存器转储?


    此致、
    Joel H