This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218D0:振荡器频率

Guru**** 2747375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/790529/tps65218d0-oscillator-frequency

器件型号:TPS65218D0

您好!

数据表中指定了振荡器频率。

功能方框图上的该频率是多少?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TQ、

    您的问题已转发给负责的应用程序工程师,他将回答您的问题,谢谢

    图莫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TQ、

    振荡器频率是 DCDC1、DCDC2和 DCDC3降压稳压器的开关频率。 您可以在 PWM 模式下清楚地测量此频率、这可以通过加载>200mA 的输出或通过 I2C 将 PFM 位设置为0b 来实现。

    由于 DCDC4是降压/升压稳压器、开关频率不会那么清晰。 当它仅作为降压转换器运行时、开关频率应仍为2.4MHz、但降压/升压转换器的运行将具有包含两个不同频率的复杂波形。

    数据表中的所有时序也将由该振荡器计时、例如去毛刺脉冲时间和延迟。