This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51216:TPS51216 D-CAP 频率

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51216, TPS51916

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/789400/tps51216-tps51216-d-cap-frequency

器件型号:TPS51216
主题中讨论的其他器件: TPS51916
我想知道 TPS51216的规格。
如果输出纹波太小、则使用 D-CAP
抖动可能会增加、工作频率可能不稳定。
[参考]
 <www.tij.co.jp/.../jaja465.pdf>

平均值:对于设置为400KHz 的板载电源、为450KHz
它可能在最大频率下以2MHz 的频率移动
r)

[问题1]
在本例中、我应该移动什么频率范围?
[问题2]
我认为它已经变得不稳定了、但可以考虑什么影响
是吗? 我们了解到、这些规格随频率的变化而运行、
请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于 DCAP 模型、如果输出纹波太小、系统可能会变得不稳定。 我想这就是您看到 Fsw 变得更高的原因。

    问题1:
    当系统变得不稳定时、我没有频率范围。

    问题2:
    在更高的频率下、FET 上的开关损耗和 TPS51216上的栅极驱动损耗将会更高、FET 和 TPS51216可能会变得很热并导致热问题。

    要解决此问题、您能否使 VDDQSNS 引脚上的输出纹波更大?
    您也可以考虑 TPS51916? 该器件可在具有低输出纹波的 DCAP2模式下工作。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢你。

    >问题1:
    >当系统变得不稳定时,我没有频率范围。

    当系统稳定时、频率范围是多少?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果 Fsw 处于+/-20%范围内、则应该可以。
    在您的设计中、fsw 远高于设置值、我建议增加纹波注入。

    您也可以考虑 TPS51916。 它提供 DCAP2模式、无需外部纹波注入电路。

    谢谢