This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:UCC28780

Guru**** 2796805 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28780, UCC29002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/790262/ucc28780-ucc28780

器件型号:UCC28780
主题中讨论的其他器件: UCC29002

Ulrich:让我稍微推一下 UCC28780的应用范围(现在我们有了 EVM)-这些可以并联吗?

不是只有1 个、而是在本例中、我们需要3个并联或多个并联。

想想三胞胎和广泛应用的背后原因。

BTW:我应该在这里使用 LGM3410 HB、它用蓝色的颜色在我身上!

多么美妙的想法…

还有一个问题:他们说您有2个纹波消除选项-无源和有源。

在其他地方、它看起来像一个需要两个。 您是否可以澄清问题?

在我们的迷你封装中、每个器件添加都很重要。 如果我们 在不使用某些器件的情况下能够获得相同的效率、 我们将会消除它们...

Thnx
Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Robin:

    我将请 Ulrich 帮助回答您的问题。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Robin、

    与许多其他使用电压环路反馈的 SMPS 设计一样、由 UCC28780控制的 ACF 转换器在没有一些有源或无源共享电流的情况下无法与另一个转换器直接并联。 每个转换器的电压环路是独立的、每个转换器都会尝试将组合输出调节到其自己的基准。 这将导致每个模块之间出现振荡电流。

    多个 ACF 转换器可以被动并联、并通过串联电阻器吸收电压差、但这会有损耗、并抵消 ACF 的作用。
    它们还可以使用专用负载共享控制器(例如 UCC29002)主动并联、该控制器检测每个输出电流并调节每个转换器的反馈环路以实现严密的电流共享。

    关于纹波消除:我搜索了 UCC28780数据表中的术语"消除"、但未找到任何内容。 搜索"纹波"后、在多个地方出现了补偿、包括有源和无源纹波补偿。
    我想您将"补偿"解释为"取消"、但事实并非如此。 在通过控制方式减少输出电压纹波方面没有消除功能。 实际上、UCC28780需要一定程度的纹波才能实现自适应突发模式(ABM)运行。 (请参阅 UCC28780数据表中的第7.3.2和8.2.2.7节。)

    无源纹波补偿是指在反馈路径中选择特定组件、以增强输出端已存在纹波的影响。 该网络有助于光耦合器将电压纹波转换为 ABM 使用的 FB 电流纹波。
    在电压纹波非常小的情况下、反馈(无源)补偿不够、并且可以向 FB 节点添加有源纹波补偿电路(ARC)、以增加光耦合器路径中的电流纹波含量。
    这两种都不是纹波消除技术。

    此致、
    Ulrich