This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:引脚19、24和/SHDN

Guru**** 2811655 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS1663, TPS2663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/790213/tps2663-pins-19-24-and-shdn

器件型号:TPS2663
主题中讨论的其他器件:TPS1663

您好!

我有2个问题:

1)在 VQFN 封装上、引脚19和24能否分别连接到 OUT 和 IN (就像 TPS1663一样)、即使它们被标记为 NC?

2) 2)如果应用不需要关断模式(是否足够稳健)、您是否建议使/SHDN 引脚悬空(在内部上拉)?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们将对此进行研究、并将很快返回。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是对于 VQFN 封装、引脚19可连接至 OUT、引脚24可连接至 IN 以提高热性能。 您可以参阅 TPS2663 EVM 用户指南中的原理图: http://www.ti.com/lit/pdf/slvubi8

    是的、SHDN 引脚可以保持悬空、它具有内部上拉电阻。 您可以在 SHND 和 GND 之间添加一个小电容(~10nF)、以过滤电路板上出现的任何开关尖峰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Lokesh!