This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400:故障条件

Guru**** 2812075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/789627/tps65400-fault-condition

器件型号:TPS65400

大家好、团队成员

BUCK3未输出。

该寄存器如下所示。 原因是什么?

78h 0x01、7Ah 0x10

如果 IOUT_OC 标志1甚至检测到一次 OCP、它是否是如此?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这些寄存器值不能提供太多信息。
    您是否先选择了 PAGE=0x02?

    2.是的、标志将保留在那里、直到您手动清除它。

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hao。

    在数据表中、

     在开关软启动期间、所有故障信号(OVP、OCP 和 UVP)将被禁用并复位至无故障状态。 可触发故障的第一个时刻是软启动序列结束后。


    在软启动期间未设置 OCP 标志是否正确?
    如果在软启动结束时输出电压未达到设置值、OCP 和 UVP 是否同时标志?
    如果输出电压由于 Dmax 限制而下降、UVP 标志是否会打开?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    1.是的、在软启动期间 OCP 标志不会置位。
    2.如果存在 OC/UV 条件、则在软启动后会立即设置 OC 标志和 UV 标志。
    只要 Vout 低于 UVP 阈值、UVP 标志就会被置位、如果它触及 Dmax 禁忌、但仍然不在 UVLO 中、UVP 可能会继续。

    此致、
    Hao