This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL494:发射极跟随器模式下的最大输出电压

Guru**** 2394305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/790336/tl494-maximum-output-voltage-in-emitter-follower-mode

器件型号:TL494

您好!

如下图所示、我们将在输出端获得的最大电压是多少? 基极电压由或非门提供。 如果数字电路由5V (内部稳压器)供电。 输出是否会钳制在5-0.6 = 4.3V? 我们的应用中的 Vcc 为16V。 我们的目标是将输出控制连接到 GND 并将 C1、C2和 E1、E2短接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shyama、

    我们将在输出端获得的最大电压接近 Vcc、但具有 VCE (SAT)压降。
    是的、当 Vcc 为16V、将输出控制接地并将 C1、C2和 E1、E2短路时、数字电路由5V (内部稳压器)供电时、输出将被钳位在5-0.6 = 4.3V 左右、这是正确的。

    此致、
    Teng