This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25710:用于高达4S 锂离子架构(电源3A)的最佳 SMBus 充电器是什么?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25710, BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/790260/bq25710-what-is-the-best-smbus-charger-to-use-for-up-to-4s-li-ion-architecture-source-3a

器件型号:BQ25710
主题中讨论的其他器件: BQ24780S

BQ25710

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于降压/升压充电器解决方案、我建议使用 BQ25710。

    对于降压充电器解决方案、我建议使用 BQ24780S。

    谢谢大家、此致