This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030:用于24V 系统的 LMR14030SDDAR

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/789858/lmr14030-lmr14030sddar-for-24v-systems

器件型号:LMR14030

尊敬的先生/女士:

 由于 LMR14030SDDAR 的工作电压范围为8V 至40V、因此我们在12V 和24V 电池系统中使用了相同的稳压器。 但是、我们主要使用24V 电池的客户报告说、该器件在使用几个月后受损、由于电源稳压器故障导致器件故障。

但是、使用12V 电池系统的客户不会抱怨这种情况。 这些器件的工作至今已有一年多了。您能告诉我、在12V 和24V 系统下运行时、稳压器的工作有何不同。 是否有用于指定这些信息的图形图。 最近、许多客户不断从现场报告此类问题。

我们的器件(硬件)是一款 OEM 车辆诊断工具、用于诊断维修站的4个车轮。 请支持解决这些问题。

谢谢、此致

Shankar.R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Shankar、
    对于损坏问题、通常我们应首先检查原理图、布局。 因此、请在此处上传文件或通过电子邮件联系 Andy Chen 以获取支持。 电子邮件地址:andy.chen@ti.com
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    通常、我们建议 在12V 电池系统上使用40V 转换器、在24V 电池系统上使用60V 器件。 请将完整原理图从电池发送到 LMR14030部分、以仔细检查是否存在用于限制输入电压低于40V 的瞬态抑制电路。