This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65251:多个 PGOOD 引脚

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65263, TPS65261, TPS65251, TPS65400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/789804/tps65251-multiple-pgood-pins

器件型号:TPS65251
主题中讨论的其他器件:TPS65263TPS65261TPS65400

您好!

我正在寻找多(三)个输出降压稳压器、每个输出具有单独的 PGOOD 和使能引脚。 输入电压范围为4.5V 至15V、所需的最小输出为0.8V。 负载电流可以是1A/1A/1A。 您可以建议使用任何器件吗?

此致、

Veerasamy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    将检查是否具有适合您的应用的器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Veerasamy  

    我检查我的充电器件 TPS65251、TPS65261、TPS65263、它们都有单独的使能引脚、但共用一个 PGOOD 引脚。  

    但是、有 一个4路输出器件 TPS65400、它具有 SSX/PGx 引脚   、I2C 可以将这些引脚配置为每个输出的单独 PGOOD 引脚。