This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61022:半径值信息

Guru**** 2449750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/789294/tps61022-radius-value-information

器件型号:TPS61022

TI TPS61022上提供的步进文件中没有半径值的相关信息。 请帮助您了解下图的焊盘的半径值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Saurabh:

    引脚4-7可以使用0.25*0.45矩形垫。 我将检查它、并在找到数据后立即通知您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Saurabh:

    在 Altium Designer 中、可以将焊盘形状设置为圆角矩形。 尺寸为0.45mm*0.25mm。 角半径为40%。