This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 音频功率放大器的升压电路5V ->12V

Guru**** 2502525 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR62421XSDDEMO, LMR62421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/788600/boost-circuit-for-audio-power-amp-5v---12v

主题中讨论的其他器件:LMR62421XSDDEMOLMR62421

我可以获得升压芯片的建议吗?

我正在尝试从 5V/2A 电源为音频放大器生成稳定的12V 电源轨。  LMR62421xsddemo 具有足够的电路平均功耗、但当歌曲满量命中重低音时、电源轨崩溃。 在我看来、这是 一个峰值功率问题、我需要一种方法来提高升压电路上的瞬态性能。  

我订购了 LMR62421评估模块、并在输出中添加了2个620 UF 电容、但电源仍然会因重低音而崩溃。

是否有其他器件建议? 我可能需要两相升压吗?

Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、

    我是否可以知道音频放大器的平均功率? 当歌曲发出重低音时、最大负载电流是多少?
    您是否曾在负载瞬态期间检查过压降? 如果可能、请分享波形。
    请分享原理图和布局。 除了添加输出电容器、增加前馈电容器是另一种方法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、

    我现在要关闭该主题、因为没有收到您的任何回复。 您可以在此处发布新主题或回复。