This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5320:UCC5320EC

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/788297/ucc5320-ucc5320ec

器件型号:UCC5320
主题中讨论的其他器件:SN6501

尊敬的先生:

我的客户会使用 UCC5320EC 来设计降压电路高侧 MOSFET 驱动器。(Vin=360V~680V、V0=310V/1A)

TI 是否有参考电路或提供建议?

谢谢!

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    感谢您关注我们的器件、我叫 Mamadou Diallo、我将帮助解决您的问题。

    我知道您希望在同步降压转换器应用中使用此器件来驱动高侧 N 通道。 您的占空比是多少?

    为了使该驱动器为高侧 FET 提供偏置、您将需要一个小的隔离式偏置来为高侧的自举电容器提供电源、如下面应用手册的图4所示:

    为了提供这种浮动偏置、将 SN6501与小型变压器+齐纳二极管相结合、可在变压器的次级侧提供分离轨输出。 下面的应用手册详细讨论了偏置电源电路。

    如果您有其他问题、请告知我们。

    此致、

    -Mamadou

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”提供,“不含任何瑕疵”,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、

    我没有听到您的声音、因此我必须假设我们已经回答了您的问题、并将此主题标记为"已解决"。
    如果不是、请通过发布此主题告知我们、我们将乐意为您提供帮助。

    谢谢。

    此致、

    -Mamadou
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mamadou:

    感谢您的数据、我将参考这些数据进行促销。

    谢谢!

    Steven