This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65233:TPS65233的 SCL 状态

Guru**** 2443000 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65233

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/789597/tps65233-scl-status-of-tps65233

器件型号:TPS65233

你(们)好

我的客户评估了 TPS65233。
在运行过程中、SCL 较低与 I2C 控制无关。
是否存在该器件变为该模式的条件?

此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三先生:

    我假设您没有使用 I2C 控制功能。 SCL 引脚还有一个功能、可用于与 VCTRL 引脚一起调节输出电压。
    您可以参阅数据表引脚说明上的第4页。

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢你的答复。 很抱歉我没有解释。
    我的客户使用 I2C、但 SCL 变得很低。
    那么、如果有特殊条件使 SCL 变为低电平、您能告诉我它们吗?

    此致、
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三先生:

    很抱歉、我仍然无法获得您的观点...
    如果我在下面的理解有误、请纠正我的问题、

    客户使用 I2C 来控制器件、但有时由于某种原因、他们会将 SCL 拉低、而该操作不用于 I2C 控制。 您想知道是否会出现任何问题、对吧?

    我认为这取决于寄存器中的 I2C_CONTROL 是否启用。 如果未启用、SCL 控制 Vout、因此将其拉低可能会更改 Vout。 如果 I2C_CONTROL 未启用、则应该正常。

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢您提供信息。
    您的理解是正确的。
    我的客户想知道该器件是否使 SCL 变为低电平。

    此致、
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田洋三先生:

    让我更正我上一次答复中的拼写错误...

    "这取决于控制寄存器1中的 I2C_CONTROL 是否启用。 如果未启用、SCL 控制 Vout、因此将其拉低可能会更改 Vout。 如果启用了 I2C_CONTROL、则应该正常。"

    此致、

    Hao