This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:在 BTST 和 SW 之间可承受0.047uF 的电压

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/789708/bq25601-withstand-voltage-of-0-047-uf-between-btst-and-sw

器件型号:BQ25601
尊敬的 TI 支持成员:
BTST 和 SW 之间的耐受电压0.047uF 是否存在一个问题、即 EVM 的耐受电压为16V 而不是25V?
我们产品的 VBUS 电压为 MAX7.5V。
此致、
Chiaki Endo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chiaki、

    这可能是可以的、因为您的最大 VBUS 仅为7.5V、而 EVM 的建议工作条件高达13.5V。但是、我无法为您提供确切的答案、因为这也取决于电路板布局等因素。

    此致、
    Angelo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angelo、

    感谢你的答复。
    我将检查电路板上的电压。

    此致、
    Chiaki