This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61021A:输入电容器和电感器布局

Guru**** 2667985 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61021A, TIDA-00998

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/790002/tps61021a-layout-for-input-capacitor-and-inductor

器件型号:TPS61021A
主题中讨论的其他器件: TIDA-00998

升压团队、

TPS61021A 的建议布局将输入电容器放置在电感器的远端。  这是有特殊原因吗?  如果可以将其放置在电感器和 Vin 引脚之间更靠近 Vin 的位置、那么减小与 GND 和 Vin 的距离是否更好?   

数据表中给出了建议、我看到 TIDA-00998中使用了相同的布局。

谢谢、

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    该电容器用于滤除电感器电流纹波。 因此、最好放置在电感器附近。 对于 Vin 引脚去耦、通常我们会在其附近放置另一个较小的电容、比如0.1uF。 但是、由于 TPS61021A 的总输出功率不大、因此可以忽略这个小电容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    感谢您的解释。  我理解并将向客户推荐这种方法。  

    我想在这里放几张图片来展示我要问的内容、因为可能有必要更改数据表中的措辞(第10.1节和第8.2.2.5节)。  或者、位置差异可能不会对低电流和低 ESR 陶瓷电容器产生任何影响。  数据表中指出"输入电容器不仅需要靠近 VIN 引脚、而且需要靠近 PGND 引脚、以减少输入电源纹波。"

    感谢你的帮助。

    Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我建议您根据参考设计放置 Cin。 由于 Vin 引脚上的功耗很小、主电源通过 L2。  将 Cin 移到离 Vin 太近将导致输入电缆中产生大噪声。