This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520-Q1:隔离测试

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/790069/ucc21520-q1-isolation-test

器件型号:UCC21520-Q1

Team 大家好、我们对隔离测试有以下问题:

"正向电介质和反向电介质强度"

测试将在3kV、保持时间3s、斜坡600V/s 和30s 反向时间下完成。

在器件开始降低寿命´μ s 之前、可以多久应用一次该测试?

非常感谢

Josef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josef 您好、

    此测试是在直流条件下进行的吗? 我们的 TDDB 线路在3kVrms 下显示1ppm 的故障时间为~5*10^8秒。

    这是一篇出色的论文、其中回顾了我们如何测试器件以及隔离栅在其使用寿命期间的性能。

    如果您有进一步的问题或疑虑、请随时通过电子邮件联系我。

    谢谢、

    John

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。