This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2596:不同源放大器的输出电压电平误差;负载配置

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/789943/lm2596-output-voltage-level-error-with-different-source-load-configurations

器件型号:LM2596

尊敬的 TI 社区:

我们将测试 LM2596S-5.0作为5V、3A 线性稳压器的替代产品。

我们已在试验电路板上使用建议的配置(数据表上的图32)设置电路、其中 Vin = 9V、并且发现使用后纹波滤波器时、交流噪声在很大程度上是可以接受的。

目前的问题是、即使在中等负载条件(90欧姆、>50mA)下、输出电压似乎也会显著下降(1V)、而在开路或更高负载(如20k 欧姆)下、输出保持在5V。 但是、如果我们将 Vin 提高到12V、那么我们可以使用90欧姆电阻器实现 Vout = 5V。

我们不确定为什么看似额定电压为5V 和3A 的稳压器在其最大负载的一小部分也能看到其输出压降。 我们已经仔细检查了电路、并验证了我们的电源是否正常工作。 有人对这种情况的发生原因有任何见解吗? 我们很乐意将 TI 的解决方案集成到我们的产品中!

感谢您的观看、

Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ian,

    您能否发布设计的原理图和布局?

    ----阿姆布雷什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ambreesh、

    我们正在对设计进行原型设计... 原理图仅为数据表中的图32、正如我提到过的:

    原型电路如下所示:

    proto

    我们已多次确认已达成一致... 引线的短度不如 PCB 上的短、但我认为差异不会影响我们看到的行为。

    谢谢、

    Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ian,

    您需要制作一个原型 PCB 来评估性能。 您所使用的原型上的电线连接具有高寄生电压,并且会导致设备正常运行出现问题。 您可以订购用于性能评估的评估模块。
    www.ti.com/.../lm2596s-adjevm

    ----阿姆布雷什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ambreesh、

    这听起来很值得一试。
    您是否有任何文档(或数据表的一节)可供参考、这些文档详细介绍了寄生效应对稳压器性能的影响? 这样、我就可以验证该器件在我们的设计中的使用情况(已知寄生效应)。

    谢谢、
    Ian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ian,

    您可以参阅以下 PCB 设计应用手册:
    www.ti.com/.../slyt614.pdf
    文件://C:/Users/a0393904.ENT/Downloads/DC-DC-converter-PCB-layout--Part-1.pdf


    ----阿姆布雷什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ambreesh、

    第一个资源看起来很棒... 但是、您能否为第二个路径提供非本地路径? (哈哈)

    谢谢、

    Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ian,

    以下是链接:
    www.edn.com/.../DC-DC-converter-PCB-layout--Part-1
    ----阿姆布雷什