This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:如果在4节电池应用中浮动 VC5、会产生什么副作用。

Guru**** 2540620 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/790244/bq76920-what-is-the-side-effect-if-floating-vc5-in-4cell-application

器件型号:BQ76920

您好,

   客户没有按照数据表 第11.1.1节配置备用电池数以绘制原理图、他们将 vc5悬空、如下图所示。

因为他们没有发现任何问题并且工作良好,所以他们想知道如果浮空 vc5会产生什么副作用。

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:
    VC5是一个输入、应进行连接。 实际上、电池5具有内部平衡 FET、体二极管将防止引脚显著下降、但在输入悬空时运行的长期影响未知。
    bq76920应与数据表第8节中所示的顶部电池一起工作。 与其他 VCn 引脚相比、VC5能够更好地处理 BAT 引脚的共模变化。 在顶部使用电池4可能会导致顶部电池精度随 BAT 的变化而变化。 在所示的原理图中、REGOUT 未显示目标、因此其负载变化的变化可能很小。
    VCn 引脚应与滤波器配合使用、滤波器与电芯连接相连、此原理图段中未显示该滤波器。