This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM337L:FB 电阻

Guru**** 2504725 points
Other Parts Discussed in Thread: LM337L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/789997/lm337l-fb-resistance

器件型号:LM337L

大家好

如果我们问 LM337L、您会介意吗?

我们的客户尝试使用以下条件;
-120 Ω/560 Ω Vout=-7V
1.2k Ω/5.6k Ω Vout=-7V

在数据表 P1上、电阻值为 R1=240欧姆、R2=ADJ。
那么、对于千欧姆单位、如果有某种影响、您能告诉我们吗?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka、您好!

    线性稳压器的输出电压将等于通过电阻分压器分压比获得的内部基准。  因此、只要 R1和 R2之间的比率保持一致、就可以增大或减小分压器中的总电阻(R1 + R2)以更改分压器电流、从而更改应用的整体效率。  

    必须认识到、调节引脚电流也会影响输出电压。  计算 LM337L Vout 的完整公式为:

    VOUT = Vref x (1 +(R2 / R1))- Iadj x R2

    由于 Iadj 为50uA (典型值)、因此当使用较小的电阻 器时、该公式可以简化、因为(Iadj x R2)可以忽略不计。  只要您可以接受(Iadj x R2)导致的电压变化、就不会增加电阻器尺寸。

    非常尊重、

    Ryan