This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ23610:具有使能功能的 LMZ23610转换开关模块。

Guru**** 2629525 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ23610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/789816/lmz23610-lmz23610-switcher-module-with-enable

器件型号:LMZ23610

您好!

我们的客户之一使用具有使能功能的 LMZ23610转换开关模块。

它们只希望在 VIN 大于21V 时输出。

  kΩ 第8.2.2.2节、RENB 为12.7 μ A、kΩ 为42.2 μ A、UVLO 上升5.51V。请注意、当 VIN 上升至20V 时、该分压器向 EN 输入提供4.62V 电压。在这里、通过公式提高阈值 Ven (上升)可得出5.42V 的电压。

 

kΩ kΩ、当 RENB 的值为12.7 μ A、租金的值为196.6 μ A 时、UVLO 将上升至21V (我所需的值)。 请注意、当 VIN 升至21V 时、该分压器为 EN 输入提供1.274V 电压。在这里、通过公式提高阈值 Ven (上升)可得到19.23V 电压。

 

我发现公式有些不匹配。

PL 澄清。 要求是在 V 输入超过21V 时启用输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您指出这种差异。 我建议使用公式2、因为这会考虑2MOhm 内部电阻器。 我将向编写数据表的应用工程师发出 ping 命令。

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jimmy、
    感谢您的回复。
    在公式2中、没有与截止电压相关的变量。 那么、我应该如何得出我所需规格的值?
    我的规格是 Vin 当达到21V 时、应生成输出。
    PL 建议满足此要求的 R 值。
    此致、
    UMA Mahesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当您将输入电源从0斜升至最终输入电压时、器件将在超过 Ven (上升)后打开。 或者、如果您从稳定输入电压斜降至0V、则器件将在电压低于 Ven (下降)后关闭。

    如果您希望 Vin UVLO 为21V、则如果 RENB = 12.7KOhms、您可以选择 Rent = 218k 欧姆。  

    此致、

    Jimmy