This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76925:过压参数

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76925, BQ77PL900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/788461/bq76925-overvoltage-parameters

器件型号:BQ76925
主题中讨论的其他器件: bq77PL900

您好!

BQ76925是否支持 BQ76PL900等过压监控?

是否有可能具有与 bq77PL900第14页数据表中给出的 BQ76925相同的参数?

详细介绍了过压和欠压部分的容差和时序行为。

非常感谢

祝你一切顺利、

Olrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Olrik、

    BQ76925向微控制器提供电压信息、微控制器确定是否发生过压情况。 这与 bq77PL900或 BQ769x0器件等其他监控器不同-这些其他器件具有更多的内置保护功能、并且可以控制 FET 以响应不同的故障条件。

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、

    谢谢、这证实了我们的预期。

    BQ76925的测量范围是多少、或者电池电压的固定电压范围是1.4V 至4.4V。
    是否可以测量低至1.1V 的电压,以及是否存在精度等方面的下降?

    非常感谢
    祝你一切顺利、
    Olrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Olrik、

    可以测量较低的值、但这会带来一些挑战。 数据表的电池电压监控部分讨论了可能的增益和余量问题。 这需要在 EVM 或原型板上进行评估、以查看性能是否可接受。

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    另一个问题:

    它涉及数据表中的第8.3.2.2.1章。  

    如果(VC2-VC1)大于(VC1-VC0)/0.6、是否可以指定更改后的增益?

    也许可以使用针对这些情况的增益调整公式。  

    否则、主机很难在不影响精度的情况下读取所有电池电压。

    祝你一切顺利、

    Olrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Olrik、
    该器件在几年前的特点是专注于锂离子电池的更高电压范围。 8.3.2.2.1是极端不平衡的条件。 如上所述、当细胞严重失衡时、情况异常、无法准确指示异常程度。 该器件的额定工作电压低于1.4V。 这是一个模拟电路、因此可能会导致一些性能损失、如果避免了极端平衡条件、但所有低于1V 的电池的增益都会下降。 存储的校准适用于数据表范围内的所有电池。 如果在数据表范围之外使用、设计人员应针对相关条件提供适当的校准和测试。 再次意识到该器件不具有低电压运行特性、请注意、启动电压可能高达7.5V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    8.3.2.2.1中的语句是否仅对电池对(VC0-VC1)和(VC1-VC2)有效?

    其他差分电压对是否不受影响?

     

    如果是-为什么我们仅针对较低的移位电压出现此问题? 我本来会假设这个问题在更高的移位电压下发生。

    另一个问题:

    您知道 RBAT 电阻器的下限吗?

    RBAT 电阻器是否用于限制流入 IC 的浪涌电流?

     

    如果我们假设 V3P3上的总电流消耗为5mA、则应使用 RBAT = 48欧姆的串行电阻器、以使电阻器上的压降保持在240mV 以上。

    这是可行的吗?

    祝你一切顺利、

    Olrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Olrik、
    8.3.2.2.1中的描述专门针对这种情况编写。 这可能是由于共模电压或类似效应而导致器件内部存在一些偏置情况、但该设计不公开、并且未在数据表之外提供进一步的说明。
    RBAT 没有最小值、8.3.2.2.2表示最好使用较小的值、以避免压降影响顶部电池共模。 电阻器必须为瞬态提供滤波、或允许来自 ZBAT 的钳位电流下降、如图11所示。 我希望您提议的48欧姆电阻器能够正常工作。