This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:高侧 NFET 驱动能力

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76200, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/789945/bq40z50-r2-high-side-nfet-drive-capability

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:BQ76200BQ40Z50

您好;

需要了解高侧 N-FET 驱动器的功能。 请注意、您的 bq76200使用可扩展电荷泵来支持多个并联 FET (A/N SLVA729A)。 但是、我在40z50上找不到该功能的参考。 该器件是否也能够实现这一点?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还有一个电荷泵。 请参阅数据表。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参考我的问题。 40z50上的电荷泵能够驱动多个并联 FET (例如8个)、bq76200也是如此。 我在数据表或参考手册中找不到有关这一点的任何内容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq40z50无法驱动多个并联 FET。 电荷泵专为笔记本电脑应用而设计。 我看到的最常见的情况是、它可以驱动1组并联 FET。 负载越低、导通和关断之间的转换就越慢。