This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5066I:关断电流规格?

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5066I, LM5069, LM5060, INA233

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/788554/lm5066i-shutdown-current-specification

器件型号:LM5066I
主题中讨论的其他器件: LM5069LM5060INA233

在 LM5066i 的数据表中、它提到 Vin 引脚输入电流最大为7mA 启用时。 当 UVLO/EN 引脚被拉至低电平时、我找不到该电流的规格。 我认为它要少得多?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Gordon、

    感谢您的支持!
    它应该更少... 让我检查一下并返回给您。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Gordon、

    抱歉、我们没有此参数的数据。
    您能不能告诉我这一价值在您的系统设计中的重要性。 如果需要、我可以检查几个器件并为您提供一个典型的数字。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rakesh、

    我们的系统由电池供电、电流消耗将使电池放电。 由于它必须长时间存储、我们希望漏极尽可能低。 我们在评估板上进行了检查、无论器件是否启用、电流看起来都是相同的。 因此、我们决定不使用它、而是采用不同的设计方法。

    谢谢

    戈登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Gordon、

    明白了。
    像 LM5060这样的器件(不带遥测功能)是否适合您? 禁用模式下仅需9uA。 还是 LM5069 (480uA 禁用电流)适合?
    最大值是多少 电池电压?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我会看一下这些、但遥测确实很有吸引力、我们必须以某种方式添加它。 电池为9节串联锂离子电池、因此最大电压为37.8V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    其他选项是 INA233等解决方案。 如果您对 INA233有疑问、请在传感论坛中发帖

    此致
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Gordon、

    如果您对 LM5060/LM5069有任何疑问、敬请告知。

    此致、
    Rakesh