This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060-Q1:VIN 引脚压摆率限制

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5060-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/790084/lm5060-q1-vin-pin-slew-rate-limitation

器件型号:LM5060-Q1

大家好、团队、

我是 Yuta Kurimoto TIJ FAE。

我收到了客户的问题、如下所示。 请回答这些问题吗?

问:加电期间、Vin 引脚的电压压压摆率是否有任何限制(最小值、最大值)?

问: Vin 达到5.1V 后、需要多长时间才能满足数据表上的所有规格? 客户希望知道最长的时间。

如果您有任何疑问、请告诉我、

谢谢、

Yuta Kurimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yuta Kurimoto、您好!

    Vin 压摆率没有限制。 您可以将该器件用于输入电压热插拔事件。

    关于第二个问题,请您详细说明一下。 您是指器件稳定内部偏置电压所需的时间。 当输入电压达到5.1V 时?

    您能否分享客户用例和项目详细信息?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、

    感谢您的回答。
    我理解了第一个问题的答案。

    是的、正如您提到的、我是指在输入电压达到5.1V 后、器件稳定内部偏置电压所需的时间。

    在客户的用例中、Pb 电池电压进入 Vin 引脚、然后 LM5060-Q1背对背 FET。

    谢谢、
    Yuta Kurimoto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yuta Kurimoto、您好!

    感谢您的澄清和应用用例详细信息。

    很抱歉、我们没有有关稳定时间的详细信息。 但是、作为模拟电路、我希望内部系统在几微秒内稳定偏置电压。

    此致、
    Rakesh