This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218D0:DVS 导致 PGOOD 故障

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3358, TPS65218D0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/789736/tps65218d0-pgood-failure-by-dvs

器件型号:TPS65218D0
主题中讨论的其他器件:AM3358

您好!

我的客户正在评估 TPS65218D0和 AM3358。

当连接的轻负载下输出电压下降 DVS 时、DCDC2上会发生 PGOOD 故障。

当输出电容低于50uF 时、不会发生此故障。

因此、我认为这种故障的原因是 DCDC2输出放电缓慢。

1.是否有解决此故障的方法?

  尽管它们已经确认通过严格= 0b 设置来改善、但通过限制 AM3358端、这不能应用。


尽管数据表中建议使用~500uF 的 DCDC2输出电容器、但这是否被视为使用 DVS 功能?

此致、

Kuramochie2e.ti.com/.../TPS65218D0-PGOOD-Fail.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TQ、

    数据表中建议的 DCDC1/2输出电容为10uF (最小值)、22uF (典型值)、100uF (最大值)的本地电容、靠近输出电感器。

    处理器端需要在负载点分布额外的电容(高达500uF)。 如果您可以确保 AM3358在电容较低的情况下仍能正常运行、则 TPS65218D0也是如此。

    为什么不能为 AM3358使用 strict=0b? strict=1b 设置仅适用于 AM437x 处理器、这是系统的一项附加安全功能。 当 strict=1b 时、AM3358应该没有问题。


    另一个选项是更改转换寄存器(0x1A)中的转换[2:0]设置、位2-0。

    在内部忽略 PGOOD 信号的"窗口"是一个固定值。 0x1A 的默认值为0x06、您可以尝试将此值更改为0x07、以实现仅受输出电容限制的"立即"转换。

    此外、DCDC2的起始电压是多少?结束电压是多少? 如果 VDCDC2 = 1.35V 且 VDCDC2'= 0.9V、则可能是电压太大而无法在时间的"窗口"中下降。 您可以依次选择1.35V 至1.2V、1.2V 至1.1V、1.1V 至1.0V、最后选择1.0V 至0.9V、以避免出现此问题。

    如果这不起作用、您的唯一选择是:(1)仅在负 DCDC2转换期间设置 STRICT=0b、或者(2)与 AM3358团队合作以减少远程电容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian - San、

    感谢您的建议。

    我们将尝试它们。

    >为什么不能对 AM3358使用 strict=0b? strict=1b 设置仅适用于 AM437x 处理器,这是>系统的一项附加安全功能。 当 strict=1b 时、AM3358应该没有问题。

    我认为不允许使用 strict=0b、因为它超出了下面的 AM3358电压范围。

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kuramochi-San、

    我昨晚的另一个想法是:

    您可以在更改电压之前为 DCDC1/2发送 PFM=0b、而不是使用 strict=0b。 PFM 是 DCDC1和 DCDC2寄存器的位7。

    PFM=0b 将进入 fPWM 模式、因此直流/直流转换器将在每个时钟周期切换、而低侧 FET 将从输出端"释放"电压。

    您可以设置 PFM=1b、以便在电压转换完成后恢复 PFM 模式。